This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2604:关于DRV2604 &amp的LRA驾驶员问题;TAS2557

Guru**** 2372590 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2604, DRV2605, TAS2557, DRV2605L, DRV2624, DRV2625, DRV2604L, TAS2560
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/657276/drv2604-question-for-lra-driver-about-drv2604-tas2557

部件号:DRV2604
主题中讨论的其他部件: DRV2605TAS2557DRV2605LDRV2624DRV2625, , TAS2560

Haptics团队,您好

我想了解上帝军司机的情况。
我有两个问题。

(1)
我们正在考虑使用DRV2604作为上帝军的驱动力。
DRV2604被描述为"用于自定义波形的内部RAM ",我认为它符合我的要求规范。
但是,使用DRV2604时,Immersion不包含许可费用,
使用Wave Form时,是否需要支付许可费用?

例如,如果我将自己的波形(在浸入波形附近)与DRV2604一起使用,
如果它与Immersion许可证冲突,许可证费用是否会单独支付?


DRV2605没有内部RAM,但内置了内部ROM,
如果我使用DRV2605,那么我可以使用"沉浸式波形",而无需单独支付。

参考:
“如果客户有兴趣通过TI许可Immersion的技术和IP,
请推荐使用DRV2605 L (或DRV2605)。
TI的其它触觉驱动程序都没有任何Immersion IP许可。


(2)
我们正在考虑使用TAS2557作为上帝军的驱动因素。
根据我获得的文档,有一条陈述"使用TAS 2557上的RAM内存来实现波形存储"。
我们认识到,我们可以存储所需的LRA波形数据,并通过LRA产生振动,对吗?
我在TAS2557数据表(slasec2a.pdf)中找不到"RAM Memory"的描述。
如果您有详细信息,请告诉我。

如果您有任何信息,请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shing,

    感谢您在我们的论坛上发布信息。
    1.如果您使用DRV2604/DRV2604L/DRV2624,2604,则2624则不会通过TI支付Immersion许可证费用。 您可以选择直接向Immersion付款,但此决定由客户决定。 如果您使用DRV2605/DRV2605L/DRV2625,2605,那么2625那么您将拥有123个许可的沉浸式波形供您随意使用。 浸入式许可费将包含在IC的价格中。 (DRV2624/25是我们最新,最强大的解决方案,因此我强烈建议您考虑。)
    2.我们正在开发新的PurePath Console 3 (PPC3) GUI,以在TAS2557中实现波形存储。 TAS2560版本即将完成,不久将发布。 TAS2560使用处理器或计算机通过I2S发送波形。 TAS2557将波形存储在内存中。 我将与您联系,以便我们在发布新的PPC3信息后能够与您分享。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    Kelly Grifin San。
    非常感谢您的善意回复。

    请告诉我,"LRA wave form"的"PPC3 GUI"已经发布。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shing,

    我将通过电子邮件与您联系,以便在PPC3程序准备就绪时通知您。