This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711输出的一个相位出现问题

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/650184/drv8711-issue-with-one-of-the-phases-of-drv8711-output

部件号:DRV8711

我的新DRV8711电路驱动步进器时,遇到一些奇怪的谐波噪音。  当确定当前波形范围时,很明显,其中一个相位存在问题,导致我们的机械电枢出现共振摇晃。  是否有人知道这可能是什么原因?  我在所有原型主板上复制了类似的结果,这让我相信这是一个设计/配置问题。 我正在按以下方式配置驱动程序:0x0C41,0x1145,0x2030,0x31FF,0x4510, 0x6055 (我现在将停止设置为默认值)。

阶段A (不良):

阶段B (正常):

在更高的步分辨率下,该问题变得更加明显。  这是1/256,A相再次:

任何帮助/提示/猜测都将非常感谢。

谢谢!

Galen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Galen,

    我们将进行调查并回复您。 可能是下周中,我们才能作出回应。 很抱歉耽误你的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。 如果您需要更多信息,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Galen,

    我有一些建议。
    1)假设我已正确读取寄存器,TDECAY设置比Toff设置长。 这种情况应予扭转。 请尝试将寄存器0x04设置为0x124 (18US快速衰减,6us慢速衰减)。
    2)在较高的微步进级别,请将ABT设置为1。 这将有助于更好地调节全刻度电流低于30 % 的电流。

    从数据表中:
    对于更高的微步进度,TI建议启用ABT位以获得更好的电流调节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    感谢您的回复。  这些建议非常有帮助。  按照这些准则,我可以拨入TDECAY和Toff设置,以获得两个相位上相当好的波形。  现在,我在0x0104 (2US)处有0x4,我将toff上的差值增加到0x55 (42.5uS)。  我还将TBLANK降低到0x55 (2.7uS)并启用ABT,即0x3 = 0x0155。  这给我带来了相当好的结果(可行)在以1/128步速运行时。  尽管在波形上的零交叉点之前,仍然存在明显的"打嗝"现象。  我的控制功能实现了加速配置文件,在速度(稳态)时几乎不存在打嗝,但在加速和减速的较慢速度下,打嗝更明显。随附一些图解供参考:

    A相速度(1/128uStepping ):

    速度时的相位B (1/128步):

    减速期A (1/128u步速):

    减速时的B相(1/128 u步速):

    如果我将uStepping增加到1/256,则问题会再次放大。  减速期A (1/256步):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像对其他人的引用一样。  通过查看电路布局,我能够更好地清理此问题。  我意识到B (更好的通道)的电流感应电路从R_SESN_B到引脚BISENP和BISENN的路由更清晰,然后R_SENS_A和AISENP和AISENN的路由更清晰。  具体来说,AISENN的返回路径是依靠地面平面,而不是依靠自己的轨迹来处理一大部分。  切割并用一根从传感器电阻器直接跳到引脚的离散导线绕着它跳转,使我的波形更加清晰。  希望PCB Rev能将其清理得更干净。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Galen,

    感谢您跟进此信息。 我希望其他人能从您的发现中受益。