This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.097万EVM:板上没有5V VINT

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/659117/drv10970evm-no-5v-vint-on-the-board

部件号:DRV1.097万EVM
主题中讨论的其他部件:DRV1.097万

我拿到了评估板,提供了12伏电源。  但是,VINT仅约为0.19V。  在通过S1开关打开和关闭电源期间,我曾在某个点看到VINT = 4.97 V,但那是。   主板很简单,我不知道该怎么做。  这是我刚买的新主板。  对如何进行故障排除有什么建议?我是否有机会获得更换主板?   

请注意,我在J6的VIINT引脚处测量VINT,VINT和V_HALL可以连接或不可以连接。

谢谢!  

洪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来设备好像处于睡眠模式。 您能否将电位计(R1)转至中间位置并验证是否有PWM信号应用于DRV1.097万? 监测测试点TP 3 (PWM)。

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

    我反复检查,电位计处于中间位置。  测试TP3上也没有PWM信号(零V DC)。  即使我使用S1交换机再循环供电,PWM的振荡范围也没有任何痕迹。  阅读评估板的用户指南, 单板PWM使用5 % 至95 % 占空比生成25kHz PWM信号,因此不会生成0 % 占空比信号。   如果没有VINT,则没有PWM作为使用VINT作为其VCC的计时器芯片。   换言之,如果PWM进入休眠模式,则它将永远无法恢复。  

    在某一点上, 当我拆除CTMOD跳线时,我确实测量了VINT=5V一段时间,当我将CTMOD跳线放回1-2位置时,VINT =~0V。   但是,不管怎样,后来的VINT=0。   

    此时,没有任何连接到EVM板上,也没有设置跳线。   电位计处于中间位置。  板上存在VM=12。   我应该如何解决问题的提示?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我的建议:

    • 测量电源电流(是mA还是uA)? 只是尝试确定设备是否处于休眠状态。
    • 在交换机后测量虚拟机。 是0伏还是12伏?
    • 如果为0V,请检查保险丝。

    这是一个非常简单的直向设备,所以我看不出还有什么可以检查的。 我想设备可能已损坏。

    请告诉我上述3项。

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

    开关后的VM为12伏。    尝试通过外部直流向PWM供电以测试电路是否在死循环中结束时:不知怎么的没有PWM -->休眠且没有VINT -->没有VINT,肯定没有给出PWM -- >睡眠模式,我将虚拟机更改为5V进行测试,然后在尝试测试外部PWM之前,所有操作都将正常运行: 有PWM和VINT。  将我的虚拟机增加到12V,然后没有PWM和VINT。   将虚拟机在12到5V之间更改几次,它始终在VM=5时工作。  

    我不知道主板的情况如何,但它不应该这样做。 我是否有机会获得更换?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对故障板或DRV1.097万EVM板上的DRV1.097万芯片的更新。 希望它可以帮助可能故障板的其他人:

    在S1开关打开期间,使用示波器检查电路板上的VM和VINT:

    当VM<=9伏时,VM将在微秒内逐步增加到9伏,Vint将逐渐增加到5伏。

    当VM=12 V时,VM步进高达12 V,Vint保持为零。

    谢谢!

    洪