主题中讨论的其他部件:DRV1.097万,
我拿到了评估板,提供了12伏电源。 但是,VINT仅约为0.19V。 在通过S1开关打开和关闭电源期间,我曾在某个点看到VINT = 4.97 V,但那是。 主板很简单,我不知道该怎么做。 这是我刚买的新主板。 对如何进行故障排除有什么建议?我是否有机会获得更换主板?
请注意,我在J6的VIINT引脚处测量VINT,VINT和V_HALL可以连接或不可以连接。
谢谢!
洪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我拿到了评估板,提供了12伏电源。 但是,VINT仅约为0.19V。 在通过S1开关打开和关闭电源期间,我曾在某个点看到VINT = 4.97 V,但那是。 主板很简单,我不知道该怎么做。 这是我刚买的新主板。 对如何进行故障排除有什么建议?我是否有机会获得更换主板?
请注意,我在J6的VIINT引脚处测量VINT,VINT和V_HALL可以连接或不可以连接。
谢谢!
洪
您好Brian:
我反复检查,电位计处于中间位置。 测试TP3上也没有PWM信号(零V DC)。 即使我使用S1交换机再循环供电,PWM的振荡范围也没有任何痕迹。 阅读评估板的用户指南, 单板PWM使用5 % 至95 % 占空比生成25kHz PWM信号,因此不会生成0 % 占空比信号。 如果没有VINT,则没有PWM作为使用VINT作为其VCC的计时器芯片。 换言之,如果PWM进入休眠模式,则它将永远无法恢复。
在某一点上, 当我拆除CTMOD跳线时,我确实测量了VINT=5V一段时间,当我将CTMOD跳线放回1-2位置时,VINT =~0V。 但是,不管怎样,后来的VINT=0。
此时,没有任何连接到EVM板上,也没有设置跳线。 电位计处于中间位置。 板上存在VM=12。 我应该如何解决问题的提示?
谢谢!
洪
您好Brian:
开关后的VM为12伏。 尝试通过外部直流向PWM供电以测试电路是否在死循环中结束时:不知怎么的没有PWM -->休眠且没有VINT -->没有VINT,肯定没有给出PWM -- >睡眠模式,我将虚拟机更改为5V进行测试,然后在尝试测试外部PWM之前,所有操作都将正常运行: 有PWM和VINT。 将我的虚拟机增加到12V,然后没有PWM和VINT。 将虚拟机在12到5V之间更改几次,它始终在VM=5时工作。
我不知道主板的情况如何,但它不应该这样做。 我是否有机会获得更换?
谢谢!
洪