请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP-EXP430G2 主题中讨论的其它部件:DRV8711, BOOST-DRV8711
TI专家,您好!
我们现在遇到了以下问题。
当我使用MSP-EXP430G2以及TI网站上提供的默认源代码和GUI评估BOMP-DRV8711时,GUI无法读取DRV8711的数据。 然后我检查了SPI数据线的波形,miso (SDATAO)数据线大约为2.0V,即使其他线为3.3V。 请检查随附的波形。
通道1:CLK (SCLK)
CH2:味增(SDATAO)
CH3:MOSI (SDATI)
CH4:SCS
请你告诉我发生这种现象的原因吗?
此致。
Kaka