This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:无法读取BOMP-DRV8711上的DRV8711数据

Guru**** 1744610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/651287/msp-exp430g2-cannot-read-the-data-of-drv8711-on-boost-drv8711

部件号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其它部件:DRV8711BOOST-DRV8711

TI专家,您好!

我们现在遇到了以下问题。
当我使用MSP-EXP430G2以及TI网站上提供的默认源代码和GUI评估BOMP-DRV8711时,GUI无法读取DRV8711的数据。 然后我检查了SPI数据线的波形,miso (SDATAO)数据线大约为2.0V,即使其他线为3.3V。 请检查随附的波形。

通道1:CLK (SCLK)
CH2:味增(SDATAO)
CH3:MOSI (SDATI)
CH4:SCS

请你告诉我发生这种现象的原因吗?
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaka,

    设备是否处于睡眠模式? 如果是,请在设备退出睡眠模式的情况下重试吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的建议。
    我将检查DRV8711是否处于睡眠模式。
    **在我的记忆中,此设备未处于睡眠模式(n睡眠针脚高)

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    我检查了DRV8711的睡眠针脚,但此针脚为高。
    因此,设备未进入休眠模式。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    请您提供意见吗?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaka,

    跳线是否按照用户指南的3.2 第1节进行了配置? 请注意,跳线WFP 1.6 会影响SDO的运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    我漏掉了关于“拔除WFP 1.0 和WFP 1.6 跳线”的描述。
    感谢您的建议。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaka,

    感谢您的跟进。 我不能赞扬这一点,因为我的同事指出这种联系是一个可能的原因。