This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667EVM-CT:"设计&测试模式"问题

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667EVM-CT, USB2ANY, DRV2667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/650041/drv2667evm-ct-design-test-mode-problems

部件号:DRV2667EVM-CT
主题中讨论的其他部件: USB2ANYDRV2667

您好,

我在使用"设计和测试模式"时遇到了问题。

在尝试生成自己的触觉反馈时,我在增大/减小波形振幅时遇到一些问题。 在模式4中按B3或B4时,没有任何更改。  

这是我能获得的最大(唯一)孤独。

我错过了什么吗?  

n´t,我也不能增加/减少Rampup。

当我在模式5中按B4时,我收到此信号:

按了这个按键以后就一直这样了,不能再换了。 进入另一种模式后,没有反应。

在断开USB电缆之前,我只能收到此信号。

是否存在技术问题?

谢谢。

此致

Patrick Klinkau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    欢迎使用e2e。
    振幅调整是模式3,您提到模式4,这只是您的帖子中的拼写错误吗? 振幅调整是逐渐进行的,因此需要多次接触才能看到振幅的巨大差异。
    我只能在您的捕获中看到半个周期,您是否使用了车载执行器?
    每次尝试设计和测试模式时是否都会发生这种情况? 您是否遵循了用户指南(www.ti.com/.../slou323.pdf)中所述的步骤?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    是的,我键入了错误的。 我指的是模式3。 我再次测试了它,正如您所说,我需要多次接触才能看到它的发展。  
    我在这个电路中使用了另一个压电元件,但我记得板上的压电元件也展示了相同的路线。 在图示的电流中,我在输出+和输出之间进行了缩放,以查看压电压处的电压。

    但令人遗憾的是,在模式5中问题仍然存在。 在我尝试增加渐变后,我无法离开此模式,我只能听到连续的嗡嗡声(现在是输出+到GND):

    当我进入模式6并增加一次下坡,然后进入模式5时,根本没有问题。

    我在模式6中按下了B4:

    现在我进入了模式5并按下了B4:

    我在这里做错了吗?  


    此致,
    Patrick Klinkau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick,

    也许您的效果持续时间太短,您能否尝试增加它?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    我延长了持续时间。 但是,当我在模式5中按B4时,我得到以下曲线:

    我不能离开这种模式。 断开USB电缆时,我只能中断嗡嗡声。

    此致,

    Patrick Klinkau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick,

    能否请您逐步说明您正在做什么? 我将尝试复制此信息,以确定这是否是一个孤立的故障。
    到目前为止,我无法将EVM卡在其中一种模式中。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    几周前,我发现DRV2667EVM-CT出现了相同的问题。

    一旦进入模式5并按下B4 (增大渐变),您就会听到压电式的持续蜂鸣声,并且设备不再响应任何按钮。 之后不能更改模式。

    只有当您拔下USB电缆并返回到设计和测试模式时,您才能更改设置,例如更改振幅。
    但是,如果您事先在模式6中进行调整,例如,如果更改了"增加下坡",您通常可以在模式5中按下按钮B4并进行更改。

    这是正常操作吗?
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kyle和Patrick:

    上升时间的问题是波形持续时间不够长。 最小时间步长为32毫秒,因此波形至少需要32毫秒长才能将斜坡增加一步。 这在数据表的表3中指定。 延长持续时间后,我不会看到设备在连续振动模式下挂起。

    波形末尾添加了渐降时间,因此您只需看到波形再延长~32ms。

    自定义波形的一种更简单的方法是使用 触点控制台。 我们刚刚发布了用户指南,可帮助您入门。 安装程序后,请查看DRV2667的RAM管理器并打开高级选项卡。 您需要具有自定义固件的USB2ANY 才能与EVM进行通信。 如果您想尝试此操作,我可以联系您并提供自定义固件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelly,

    感谢您解决我们的问题。

    是的,我想让USB2ANY与Haptic控制台配合使用。

    此致,

    Patrick Klinkau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎Patrick。 我已向您发送了一封包含说明的电子邮件。 如果您认为我们已经解决了您的问题,请将胎面标记为已回答。 如果您有任何其他问题,请随时开始另一个线程。