请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8321R 主题中讨论的其他部件:DRV8323
您好,
我最初遇到的问题是,我的电机在静负荷循环和40kHz时发出一些噪音。
我正在使用DRV8323RS三相栅极驱动器,想知道低侧MOSFET的栅极电压。 VM约为24V,栅极电压介于10V和16V之间,请参阅示波器捕获。 栅极电压的变化会导致关闭时间的一些变化,进而导致产生的占空比发生一些小的变化,进而导致一些电流变化,我认为这就是我听到的噪音。
此电压摆动是否正常? 可能会出什么问题?
此致,Konrad