This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8321R:VGLS电压摆动

Guru**** 2371820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/658124/drv8323r-vgls-voltage-swing

部件号:DRV8321R
主题中讨论的其他部件:DRV8323

您好,

我最初遇到的问题是,我的电机在静负荷循环和40kHz时发出一些噪音。

我正在使用DRV8323RS三相栅极驱动器,想知道低侧MOSFET的栅极电压。 VM约为24V,栅极电压介于10V和16V之间,请参阅示波器捕获。 栅极电压的变化会导致关闭时间的一些变化,进而导致产生的占空比发生一些小的变化,进而导致一些电流变化,我认为这就是我听到的噪音。

此电压摆动是否正常? 可能会出什么问题?

此致,Konrad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Konrad,

    您是否在所有三个低侧门电压上都看到了这种情况?
    您是否在多个板上看到此信息?
    低侧安全门电压应小于12伏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    是的,我可以在所有低侧安全门上看到类似的信号。 在该处,我只有一个原型板,它有两个DRV8323部件,两个部件都表现出相同的行为。 低侧栅极电压肯定超过12V,如果栅极电压控制不好,我恐怕会损坏MOSFET。

    在此期间,我尝试了闸极驱动电流。 当我将IDRIVEP_LS设置为1100b时,栅极电压的行为与预期的一样。 所拍摄的图片为IDRIVEP_LS = 1111b。

    此致
    康拉德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    另一个问题。

    现在我尝试了一些不同的工作周期。 我在那里得到了附加的捕获。 一个循环门电压正确(低于12伏)在下一个循环中,它们过高。 有趣的是异常循环后的上升边缘。 栅极电压升高非常缓慢,两个栅极以相同的方式上升。 是否由于电压过高而禁用了栅极电压调节器?

    此致

    康拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于低侧安全门的高电压问题,有什么帮助?