This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:使用24V和12V直流电机

Guru**** 2372590 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/658608/drv8871-using-24v-and-12v-dc-motors

部件号:DRV8871

你(们)好

我已经测试过电动机驱动器(DRV8871)。

连接12伏直流电机时工作正常。

但当我更换了24V电动机(VM:24V)时,它不工作。

请告诉我检查点。

它在为不带DRV8871的电动机提供24V直流电源时工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mason,

    可能是您遇到过电流过大事件。 请使用示波器查看输出。

    输出应打开几微秒,然后关闭(Hi-Z)约3毫秒(Tretrry)。 如果看到这种情况,请查找与电动机绕组平行的电容器。 电容器可以放置在电动机壳体内。

    如果没有电容器,RREF电阻值是多少?
    电动机的电感和电阻是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。
    您的意见非常有帮助。