我们希望使用DRV8701芯片。 该电路应控制模型玩具领域中不同的未知电机。 电动机类型包括拉丝电动机和钟形电枢电动机。 根据电机类型,错误输出nFault设置为低电流(约200mA),芯片达到几毫秒的预期等待时间。 接线图与附录相对应。 该芯片由STM 3.3V CPU通过两个通道IN1和IN2进行控制。
TI的支持能帮助我们吗?
e2e.ti.com/.../Motor-sheet-V1M4.pdfe2e.ti.com/.../Motor-sheet-V1M4.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们希望使用DRV8701芯片。 该电路应控制模型玩具领域中不同的未知电机。 电动机类型包括拉丝电动机和钟形电枢电动机。 根据电机类型,错误输出nFault设置为低电流(约200mA),芯片达到几毫秒的预期等待时间。 接线图与附录相对应。 该芯片由STM 3.3V CPU通过两个通道IN1和IN2进行控制。
TI的支持能帮助我们吗?
e2e.ti.com/.../Motor-sheet-V1M4.pdfe2e.ti.com/.../Motor-sheet-V1M4.pdf
各位嘉宾:
我们在原型设计中使用DRV8701P。 在对该芯片有一些经验之后,我们想请您回答以下问题:第28页上列出的带有“散装”的电容器以最低10uF表示。 是否有方法计算此电容器的电容? 容量大小是否取决于电机电流? 本手册目前未提供任何事实!
另一个问题是,我们必须调节连接的直流电机在两个行驶方向上的速度。 目的是在发动机的整个工作范围内保持恒定的转速。 外部电位计为CPU提供电压,连接到DRV芯片的电机必须达到与电压成比例的速度。 我们在每种情况下调整PWM。 为此,我们测量电机的发电机电压,间隙(不存在PWM;IN1=in2=0)约为0.5 至1.0ms,并将其传输至电机控制器。 当电机处于静止状态时,触点SH1和SH2之间会施加约0.7V的恒定电压! 我们无法将此电压与发电机电压区分开来! 控制器错误地怀疑电机正在旋转。 TI是否就如何解决问题提出了建议?
我们期待您的意见。
谨致问候
F. Giesen