This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:n行驶刻度电机时出现故障

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/651429/drv8701-nfault-during-driving-div-motors

部件号:DRV8701

我们希望使用DRV8701芯片。 该电路应控制模型玩具领域中不同的未知电机。 电动机类型包括拉丝电动机和钟形电枢电动机。 根据电机类型,错误输出nFault设置为低电流(约200mA),芯片达到几毫秒的预期等待时间。 接线图与附录相对应。 该芯片由STM 3.3V CPU通过两个通道IN1和IN2进行控制。
TI的支持能帮助我们吗?
e2e.ti.com/.../Motor-sheet-V1M4.pdfe2e.ti.com/.../Motor-sheet-V1M4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Franz,

    您能否确认使用了AVDD和DVDD电容器? 示意图分别显示22uF和100uF。 数据表建议使用1uF。

    此外,VCC#10上的大容量电容是多少?
    要查找故障原因,建议从故障信号开始,并使用数据表中的表7及时向后工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick Duncan,您好!
    我们在DVdd线上有两个电容器,每个100uF -我们需要它们。 如果不驱动电动机,此电容器不会出现问题。 有些电机工作正常,但大多数电机不工作。 AVdd线路为22uF。 此传球目前没有负载。 后来我们有大约10 - 20 mA。 DVdd上的负载大约为10mA。
    此致
    Franz Giesen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Franz,

    请问您为什么需要这么大的电容器?

    在AVDD和DVDD上使用1uF电容器时,您发现了什么问题?

    该器件设计为与AVDD和DVDD上的1uF电容器一起工作,并可承受数据表中指定的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位嘉宾:
    我们在原型设计中使用DRV8701P。 在对该芯片有一些经验之后,我们想请您回答以下问题:第28页上列出的带有“散装”的电容器以最低10uF表示。 是否有方法计算此电容器的电容? 容量大小是否取决于电机电流? 本手册目前未提供任何事实!
    另一个问题是,我们必须调节连接的直流电机在两个行驶方向上的速度。 目的是在发动机的整个工作范围内保持恒定的转速。 外部电位计为CPU提供电压,连接到DRV芯片的电机必须达到与电压成比例的速度。 我们在每种情况下调整PWM。 为此,我们测量电机的发电机电压,间隙(不存在PWM;IN1=in2=0)约为0.5 至1.0ms,并将其传输至电机控制器。 当电机处于静止状态时,触点SH1和SH2之间会施加约0.7V的恒定电压! 我们无法将此电压与发电机电压区分开来! 控制器错误地怀疑电机正在旋转。 TI是否就如何解决问题提出了建议?
    我们期待您的意见。
    谨致问候
    F. Giesen