This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:扭矩寄存器更改

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/652912/drv8711-torque-register-change

部件号:DRV8711

您好,我正在使用BOOST - DRV8711板和编码器反馈。  

我的应用程序需要在运行状态下以不同的扭矩(十进制20至50的扭矩设置)驱动电机。

我的想法:只要电机在改变负载时失去位置,就可以通过增加扭矩寄存器来恢复这种失去的位置。

我尝试了此操作,有时通过在扭矩寄存器上写入新值,电机从DRV8711控制中被禁用,并且未观察到故障状态。

我想知道,它能起作用吗? 频繁更改扭矩寄存器会导致任何问题?更改扭矩是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sivakumar,
    您可以按预期更改扭矩寄存器,不会导致问题。 您看到的可能是电动机电感的影响,因此,变化可能不会立即发生。
    另一个想法是更改增益设置,因为这是影响输出电流的另一个变量。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,
    你说得对,我使用电流传感器电路与电机串联来感应导致此问题的线圈电流。 从电机上拆下电路后,它现在工作正常。
    谢谢。