This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8880:查找正确设置的方法

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825, DRV8880EVM, DRV8880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/653060/drv8880-method-for-finding-proper-settings

部件号:DRV8880
主题中讨论的其他部件:DRV8825,,

我有一个产品正在尝试查找DRV8880的"正确"设置。 我拥有DRV8880EVM,并且正在使用我的电机测试不同的条件(请参阅附件)。 我正在使用自定义应用程序来生成DRV8880的控制信号,当前代码没有任何加速控制,只有PWM频率。 之前的原型基于DRV8825,最后的PWM设置产生~4kHz脉率(请参阅随附的示波器图)。

我当时使用不同的电机和滑块来安装DRV8825原型,但通过发送此步骤并改变模式引脚(使用AutoTune),电机只会发出呜呜声,不会移动。 通过将EVM和GUI连接到新的电机/滑块排列,我可以获得相同的结果,但通过调整启动速度,停止速度和加速,我可以使电机移动,但此时我只是随机地进行未经教育的猜测。

电机不必快速移动,但在6英寸的行程中,我不希望操作员在电机移动时不得不坐下来并竖起大拇指。 基本操作是电机移动一个从腔室中退出的工位。 然后,操作员将样品放在样品台上,推送Go,然后样品台返回到腔室内,在腔室中来回移动(~15 mm)几个小时。

当电机运转时,我没有看到任何故障,我目前使用的台式电源设置为24V,电流限制为1.1A。 大部分情况下,电源供应~350mA。

我希望有人能帮助我学习调整和设置适当参数的最佳方法,因为我希望通过切换到DRV8880并使用AutoTune,我不必成为电机专家。 我们可以添加代码以应用一些加速参数来调整PWM,但如果不需要,则最好不要添加额外工作。

提前感谢您的帮助和教育!

e2e.ti.com/.../3122.PK245_2D00_01AA_2C005F00_StepperMotor.pdf

e2e.ti.com/.../XSlide_5F00_owners_5F00_manual.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

    您使用EVM和GUI尝试了哪些启动,停止,步骤,加速和移动步骤设置?

    需要转动多少圈导线螺钉才能移动6英寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    我今天在观看足球比赛和不想工作的时候,更喜欢GUI! 我本应该保存设置,但我开始使用完整步骤,发现在使用完整步骤时,一切似乎都对更改更敏感。 我必须回去看看我有什么,但现在我正在尝试1/4步,我有以下设置:

    当我在全速时,我在设定目标速度时遇到了超过~4500的问题。

    导线螺钉是2 mm ,但它似乎不像我想象的那样是梯形螺钉,因此它可能只是标准2 mm 螺距螺钉? 使用此屏幕截图中的设置,4万 Steps (步骤)可移动Stage ~100 mm (阶段设置)

    我目前没有一个用于我的范围的探头(只是太贵了,但现在有一个探头会更好),但如果需要,我可以检查一些事情。

    目前的设置似乎还可以,但我现在处于学习阶段,正在尝试确定如何以最佳方式实现这一目标,以及我可以从该系统中获得何种合理的速度。 现在,我刚刚开始反复尝试并更改设置。

    我忘了提到这个系统的负载很轻,不到0.5磅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为参考点,我改回完整步骤,即使使用这些设置,我也无法移动阶段。

    我确实有一些设置组合,以前允许"完整步骤"工作,但我愚蠢地没有将它们写下来或截屏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    全速和4500 PPS时,您看到了什么问题? 电机是否停止移动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,电机没有移动,只对我发发发呜呜!

    以下是使用完整步骤几乎可以工作的设置组合。 我的测试方法是让电机移动,然后找到一些让我有相当多旅行的步骤。 然后在倒易模式下调整设置,直到我开始听到噪音或电机不移动。 通过一些额外的实验,我发现了以下设置组合,以产生良好的速度和低电流(~200mA/24V)。 我的测试带有"无负载"(这意味着它是Velmex的出厂幻灯片,未添加任何内容)。

    这是另一个1/4步长图,今天上午晚些时候我将用完整步长测试更多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    您的方法是声音。 确定起动/停机速度,目标速度和加速度非常重要。
    所有设置的值通常根据所选的步进模式进行缩放。

    更改设置时,切换启用以重新计算加速度斜坡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    好的,很高兴听到我正在正确地接近它,尽管它只是在某种程度上猜测设置。 今天我将更多地使用Full Step,但我很惊讶Full Step似乎有多么"敏感"。 我知道扭矩将是最高的,速度将是最慢的,但一般来说,找到允许平稳移动的设置似乎更加困难。

    在处理器的初始代码中,我们没有进行任何设置,而是应用于步进针脚的PWM率。 似乎这不是最好的方法,但我必须看到重写代码来模仿GUI的工作是多么困难。 当我们将舞台移出和移回腔室时,我可以看到这些设置在哪些方面更重要(行程为~4-6英寸) 但是,一旦样品在我们的传感器下移动,我们只需在长达4小时的时间内来回移动Stage ~10 mm。 在这种情况下,我认为其他任何设置都不会起作用,因为没有足够的时间来提升/降低,对吗?

    谢谢!
    乔治
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只想发布初始完整步骤设置实验。 使用这些设置时,阶段移动良好,但如果我将启动速度更改为2000,则阶段停止移动。 还有更多的实验要做,但我仍然不确定为什么启动速度如此重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    一个简单的比喻是在冰上加速您的车辆。 您不能简单地松开制动器并完全踩下加速器;轮胎会旋转,您将无法移动。 如果您释放制动器,让车辆在发动机怠速时开始滚动,并缓慢踩下加速器,车辆可以移动并加速至所需的速度。

    启动步进器与之类似。 通过低速起动,转子可以跟随磁场并加速。 如果以太快的速度起动,转子将无法跟随田间和停转。

    一些电机制造商在其数据表中提供了最大启动速度。 如果您的不是,您可以联系他们获取此信息。 即使提供了此电压,您也应注意使用什么电压来确定此速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    感谢您的类比,这很有帮助。 电机就是这个  ,但我看不出速度有多快。 看一下GUI的差异,我发现1/4步进大约是完整步进的4倍,所以我猜现在事情变得更有意义了。 我看到这个电机的高度为11.2毫小时,这看起来很像,我想这对加速度和速度设置的影响最大。 回顾我所测试的初始电动机的规格,我发现它们只有2.0mH和4.5mH,所以如果我对,这将解释为什么现在事情"似乎"更难拨入。

    乔治