主题中讨论的其他部件:DRV8825,,
我有一个产品正在尝试查找DRV8880的"正确"设置。 我拥有DRV8880EVM,并且正在使用我的电机测试不同的条件(请参阅附件)。 我正在使用自定义应用程序来生成DRV8880的控制信号,当前代码没有任何加速控制,只有PWM频率。 之前的原型基于DRV8825,最后的PWM设置产生~4kHz脉率(请参阅随附的示波器图)。
我当时使用不同的电机和滑块来安装DRV8825原型,但通过发送此步骤并改变模式引脚(使用AutoTune),电机只会发出呜呜声,不会移动。 通过将EVM和GUI连接到新的电机/滑块排列,我可以获得相同的结果,但通过调整启动速度,停止速度和加速,我可以使电机移动,但此时我只是随机地进行未经教育的猜测。
电机不必快速移动,但在6英寸的行程中,我不希望操作员在电机移动时不得不坐下来并竖起大拇指。 基本操作是电机移动一个从腔室中退出的工位。 然后,操作员将样品放在样品台上,推送Go,然后样品台返回到腔室内,在腔室中来回移动(~15 mm)几个小时。
当电机运转时,我没有看到任何故障,我目前使用的台式电源设置为24V,电流限制为1.1A。 大部分情况下,电源供应~350mA。
我希望有人能帮助我学习调整和设置适当参数的最佳方法,因为我希望通过切换到DRV8880并使用AutoTune,我不必成为电机专家。 我们可以添加代码以应用一些加速参数来调整PWM,但如果不需要,则最好不要添加额外工作。
提前感谢您的帮助和教育!
e2e.ti.com/.../3122.PK245_2D00_01AA_2C005F00_StepperMotor.pdf