This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:用于检测电机电流的DRV8837和DRV8871设计应用程序

Guru**** 2371820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837, DRV8871, INA180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/660220/drv8837-drv8837-and-drv8871-design-application-for-detecting-motor-current

部件号:DRV8837
主题中讨论的其他部件: DRV8871INA180

您好,先生:

您能否帮助我的客户 确认以下有关DRV8837和DRV8871的设计问题?

1.我们想使用DRV8837 VM引脚来检测高压侧的电机电流,如下图所示,是否可用?

2.我们想使用DRV8871 Isen引脚来检测 低压侧的电机电流,如下面的原理图所示,是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

     

    INA180可用于任何一种配置。

     

    请根据 数据表仔细检查DRV8871针脚输出。

     

    一般而言,专用电流感应解决方案(如INA180)远远优于集成在电动机驱动器中的解决方案。 根据您的要求,您可能需要评估带宽,响应时间,输出线性范围等。在低负载电流级别,回转和偏移误差会变得突出。 您可能需要评估 低 负载电流下的精度 是否对您很重要。

     

    请注意,广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,

    DRV8837和DRV8871连接正常。

    您好,Guang

    感谢您确认INA180有效。