请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8837 主题中讨论的其他部件: DRV8871, INA180
您好,先生:
您能否帮助我的客户 确认以下有关DRV8837和DRV8871的设计问题?
1.我们想使用DRV8837 VM引脚来检测高压侧的电机电流,如下图所示,是否可用?
2.我们想使用DRV8871 Isen引脚来检测 低压侧的电机电流,如下面的原理图所示,是否可用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.