This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0963万:Drv1.0963万调整

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/659940/drv10963-drv10963-tuning

部件号:DRV1.0963万

你好,冠军,

使用DRV1.0963万驱动5V-3相BLCD电机时出现一些问题。 事实证明,无论我如何在DRV1.0963万EVM GUI中EVM用户指南的指导下配置参数,我的电机都无法正常旋转。 现象是它开始旋转但相当不平稳,然后发生了一些卡纸,最后电机停止工作。  我的应用程序中使用了DRV1.0963万JA和DRV1.0963万PD,但其中任何一个都运行良好,所有这些都是从卡滞状态开始旋转,最后出现故障。 是否存在任何可能的陷阱或疏忽?

此外,我想知道DRV1.0963万 EVM的备用子板是否可以在理论上驱动电机。 就我而言,对于DRV1.0963万JA或其他J系列芯片,只要我在它上输入PWM波,它应该正常工作,但是当我在它上应用信号时,什么也没有发生。

有人能给我提供一些解决方案吗? 真的很感谢!

巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Joe,

    如果没有更多的信息,就很难理解问题到底是什么。 在此操作过程中是否可以拍摄相电流(U,V或W)的图片? FG电压信号也有帮助。

    通常,开闭环阈值可能太小或太大,或者启动加速率可能太快。 尝试在GUI中尝试使用这些参数。

    对于JA与PD,TI建议订购DRV1.0963万PDSNT样片和EVM。

    谢谢!
    -Cole
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cole:

    我确实是遇到这个奇怪问题的人,我让Joe帮我一个忙,因为他有相应的权限将这个问题标记为紧急,所以你可以回复我,以便稍后讨论。

    无论如何,主要问题是UVW的相电流和电压都不稳定。 在电压方面,它从具有特定占空比的PWM波开始,并在一段时间内变为零。 至于阶段

    当前,很遗憾,我现在无法使用当前探头,但我可以稍后向您发送一些屏幕截图。 根据直流电源的显示,电流似乎在瞬间激增并快速到达  

    保护值(约500mA或850mA),即使电动机的工作电流约为200-350mA。

    感谢您的反馈,我将尽快捕获一些屏幕截图。

    BS,

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Alan,

    感谢您与我们联系。 如果您无法抓取电流波形,我建议抓取至少FG的电流和相位电压(U)。 VCC也可以提供帮助。 当我看到波形时,我会问更多关于不稳定和行为的问题。

    此外,电机数据表(如果有)和目标RPM也可能很有帮助。

    谢谢!
    -Cole