你好,冠军,
使用DRV1.0963万驱动5V-3相BLCD电机时出现一些问题。 事实证明,无论我如何在DRV1.0963万EVM GUI中EVM用户指南的指导下配置参数,我的电机都无法正常旋转。 现象是它开始旋转但相当不平稳,然后发生了一些卡纸,最后电机停止工作。 我的应用程序中使用了DRV1.0963万JA和DRV1.0963万PD,但其中任何一个都运行良好,所有这些都是从卡滞状态开始旋转,最后出现故障。 是否存在任何可能的陷阱或疏忽?
此外,我想知道DRV1.0963万 EVM的备用子板是否可以在理论上驱动电机。 就我而言,对于DRV1.0963万JA或其他J系列芯片,只要我在它上输入PWM波,它应该正常工作,但是当我在它上应用信号时,什么也没有发生。
有人能给我提供一些解决方案吗? 真的很感谢!
巴西
乔