This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/652512/drv8323-drv8323

部件号:DRV8323

在DRV8323RH驱动器中,是否可以通过设置引脚VREF上的电压来设置电流放大器偏移? 所有电路都显示VREF具有VCC,因此通过将VREF设置为2V是否可以在1伏电压下实现电流偏移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mika:
    请参阅数据表的8.3 .4.1 和8.3 .4.2 部分。 根据您的模式,输出电流将有所不同。
    Vref不仅依赖于VREF,因此您将无法通过标度1V直接偏移。
    您尝试实现什么目标? 将设备设置为双向模式是否适用于您的应用程序? 或者为什么不呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Luis:

    特别感谢,我正在使用TI的电机控制f2805dsp (具有内部放大器和可编程偏移电压输出)来感应H桥接器脚中的电流。 我已经有一些卡不使用DRV8323,上面提到的功能允许我进行软件增益设置。 我更喜欢这个使用drv8323的新型电动机控制器有相同的代码。 因此,我想知道我是否可以使用低于VCC的电压来获取Vref/2作为偏移。