您好,
对于新项目,我将使用一些比例阀(SMC PVQ31 - 12V)。
所有逻辑都将由微控制器处理,作为比例阀驱动器,我将使用DRV103。
我需要分两步驱动比例阀。
当UP上的特定输出为高时,应以大约20 % 占空比驱动阀。 经过一段时间(约0.5秒)后,它将以90 % 行驶至100 % 占空比。
我计划使用数字电位计设置DRV103上的占空比控制引脚(1)和电压参考 IC作为此输入的电压源。
数字电位计值和计时将由UP处理。
这是我第一次遇到像DRV103这样的车手,我有一些问题。
1.-数字电位计是否是处理不同占空比的正确解决方案?
2.-增加占空比,更改应用到占空比调节引脚的电压时,是否存在延迟?
3.-多少mA占空比可调节输入接收器? 电压参考IC (5.0)是否足以正常工作?
4.-比例阀PVQ31的工作电压为12伏。 为DRV 103提供12伏电压是否正常,或者将供电电压提高至14/15伏是否更好?