This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:驱动比例阀

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV103
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/652609/drv103-driving-a-proportional-valve

部件号:DRV103

您好,

对于新项目,我将使用一些比例阀(SMC PVQ31 - 12V)。

所有逻辑都将由微控制器处理,作为比例阀驱动器,我将使用DRV103。

我需要分两步驱动比例阀。  

当UP上的特定输出为高时,应以大约20 % 占空比驱动阀。 经过一段时间(约0.5秒)后,它将以90 % 行驶至100 % 占空比。

我计划使用数字电位计设置DRV103上的占空比控制引脚(1)和电压参考 IC作为此输入的电压源。

数字电位计值和计时将由UP处理。

这是我第一次遇到像DRV103这样的车手,我有一些问题。

1.-数字电位计是否是处理不同占空比的正确解决方案?  

2.-增加占空比,更改应用到占空比调节引脚的电压时,是否存在延迟?

3.-多少mA占空比可调节输入接收器? 电压参考IC (5.0)是否足以正常工作?

4.-比例阀PVQ31的工作电压为12伏。 为DRV 103提供12伏电压是否正常,或者将供电电压提高至14/15伏是否更好?

e2e.ti.com/.../8420.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    欢迎使用E2E! 感谢您的提问!

    请记住,这些是较旧的设备,我们可能没有您需要的所有技术数据。

    1:数字电位计可用于调整占空比。 下面是 使用DRV101的电磁阀驱动器的示例。 1M电位计用于调整占空比。 此设计还可以在您进行设计时为您提供一些提示;DRV101与103非常相似。  

    2:是的,将占空比从20 % 更改为90/ 100 % 周期时会有一些延迟。 遗憾的是,我们没有任何时间分析来提供此延迟的准确测量。 但是,我看到许多设计使用 电位计来动态调整占空比。   

    3:数据表的第10页包含有关占空比调整输入计算的更多信息。 当前源将为引脚提供2.75 * Iref。  

    4:DRV103的接通电阻不足以显著降低电压本身。 输入/输出电容和电阻可能会影响电路并导致更大的压降,但您必须计算设计中可能出现的任何压降。  

    如果您还有其他问题,请告诉我!

    谢谢!

    黄国章