请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8701 大家好,
客户正在使用DRV8701P。 客户的问题是 ,一旦为其主板供电,所有MOSFET都将被禁用。
答 VM为12.3V,并且稳定。 VCP为22V。 参考电压设置为3V。 AVDD为4.8V,DVDD为3.3V。
B. SNSOUT引脚是高电平。休眠引脚是高电平。
C. IN1,in2,nFault,GH1,GL1,GH2,GL2,SH1和SH2波形处于连接中。n故障引脚是长期的低电平。
D. 请查看附件中的客户示意图。
GH1_1
GH1_2
GH2
GL1.
GL2
输入1
输入2
n故障
SH1
SH2
您是否会就客户的问题提供一些建议?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)