This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:对于DRV8701,MOSFET被禁用

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/651861/drv8701-mosfets-are-disable-for-drv8701

部件号:DRV8701

大家好,

客户正在使用DRV8701P。  客户的问题是 ,一旦为其主板供电,所有MOSFET都将被禁用。

答 VM为12.3V,并且稳定。  VCP为22V。 参考电压设置为3V。 AVDD为4.8V,DVDD为3.3V。

B.  SNSOUT引脚是高电平。休眠引脚是高电平。

C.  IN1,in2,nFault,GH1,GL1,GH2,GL2,SH1和SH2波形处于连接中。n故障引脚是长期的低电平。  

D. 请查看附件中的客户示意图。

e2e.ti.com/.../DRV8701P.pdf

                                 GH1_1

 

                    GH1_2

 


                      GH2

 


                        GL1.

 


                  GL2

 


                      输入1

 


                        输入2


                n故障

 


          SH1

 


                 SH2

您是否会就客户的问题提供一些建议?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    请使用故障响应表作为指南,以确定列出的5个故障中是否有一个是问题。 应使用范围的两个通道。

    在故障发生之前,触发nFAULT并监控其他信号(VM,VCP,VDS,GHZ,GLX)。