This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:关于慢速衰减模式下电机电流不稳定。

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833, DRV8824, DRV8811, DRV8880, DRV8825, DRV8818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/648941/drv8833-about-unstable-motor-current-on-slow-decay-mode

部件号:DRV8833
主题中讨论的其他部件: DRV8825DRV8824DRV8811DRV8880DRV8818

您好,

 

关于DRV8833上的慢速衰减模式,我的客户询问 了一些问题。

它们已确认 电机电流不稳定,并在 慢速衰减时超过设置电流

(请参阅随附的文件。)

起初,他们尝试了第一次衰变和混合衰变,但在这些模式下,它发生了啸叫声。

仅在慢速衰减模式下,它没有发出啸叫声。 所以他们一直在慢衰变模式下使用。

(问题)

(1)您能否告诉我们这种情况的可能原因(电机电流不稳定)?

(2)如果对此行为有一些解决方案,请您提出意见或建议吗?

(3)是否可以通过外部调节电流控制的PWM频率?

 还是在内部自动调整?

 

此致,

Tao2199

e2e.ti.com/.../DRV8825_5F00_24V_5F00_Slowdecay.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tao2199,

    很抱歉回复延迟。 这个问题是关于DRV8833还是DRV8824? 如果是DRV8824,我们可能无法在没有电机的情况下确定原因。

    (1)您能否告诉我们这种情况的可能原因(电机电流不稳定)?

    发生此事件时,电机是否已加载? 如果不是,请尝试以下操作:
    a)添加某种类型的载荷或阻尼,然后重试实验
    b)将电机设置到全步进位置,禁用输出,然后重新启用并捕获波形。
    结果是否发生变化?

    (2)如果对此行为有一些解决方案,请您提出意见或建议吗?

    这可能取决于上述结果

    (3)是否可以通过外部调节电流控制的PWM频率?
    还是在内部自动调整?

    这是不可能的。 PWM是固定的。 如果您想要调整PWM频率,DRV8811可以实现此目的。 此外,具有可调节关闭时间的DRV8880允许更改频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick,

    感谢您的回复。
    我向客户询问他们一直使用的电机驱动器,他们使用DRV8825。
    很抱歉感到困惑。

    在此设备(DRV8825)情况下,
    1)关于您的确认项目,
    内容是否与您的最后一个答案相同?
    或者,如果没有电机,我们可能无法确定原因?
    2)与您的最后一个答案相似,是否不可能通过外部调节电流控制的PWM频率?

    此致,
    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick,

    您是否会告诉我上述问题的当前状态?

    此致,
    Tao2199
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tao2199,

    1)内容将与我的最后一个答案相同。
    2)正确,PWM频率无法调整。 如果要调整PWM频率,DRV8811或DRV8818具有此选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick,

    感谢您的回复。
    我已将您的答案通知给我的客户,当我收到他们的更新时,我会尽快通知您。

    此致,
    Tao2199