请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8833 主题中讨论的其他部件: DRV8825, DRV8824, DRV8811, DRV8880, DRV8818
您好,
关于DRV8833上的慢速衰减模式,我的客户询问 了一些问题。
它们已确认 电机电流不稳定,并在 慢速衰减时超过设置电流。
(请参阅随附的文件。)
起初,他们尝试了第一次衰变和混合衰变,但在这些模式下,它发生了啸叫声。
仅在慢速衰减模式下,它没有发出啸叫声。 所以他们一直在慢衰变模式下使用。
(问题)
(1)您能否告诉我们这种情况的可能原因(电机电流不稳定)?
(2)如果对此行为有一些解决方案,请您提出意见或建议吗?
(3)是否可以通过外部调节电流控制的PWM频率?
还是在内部自动调整?
此致,
Tao2199
e2e.ti.com/.../DRV8825_5F00_24V_5F00_Slowdecay.xlsx