This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801-Q1:NSleep和PWM

Guru**** 2362860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/651283/drv8801-q1-nsleep-and-pwm

部件号:DRV8801-Q1
主题中讨论的其他部件:DRV8801

大家好,

数据表描述:"当从低切换到高时,用户应在应用PWM信号之前允许1毫秒的延迟。 这是电压稳定所需的时间。"

1.如果在没有观察到此正时的情况下出现电机不移动的现象,则IC中估计的是哪种情况?

2. 如果出现上述现象,是否可以通过将nSLEEP信号转低来实现休眠模式,或者操作不确定?

此致,
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi-san,

    我很抱歉。 我不理解你的问题。 请您澄清一下吗?

    在充油泵稳定下来之前,高侧FET的RDSon将不是最佳的。 这会产生额外的功率损耗和热量,直到充油泵稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Rick-san,
    感谢您的回复。
    很抱歉没有解释。
    我理解你的解释。

    我的客户已使用DRV8801开发了电机驱动板。
    发生了一种现象,即10块板中的其中一块板的电机在通电后不能正常工作。
    他们做了一个复制实验,但由于同一件事没有复制,因此无法证实。
    所以我问了前一个问题关于可能性。

    我已经向客户确认了一些现象。 我会在有人回复时通知你。

    如果你有任何问题,请告诉我。

    此致,
    Toshi