请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8801-Q1 主题中讨论的其他部件:DRV8801
大家好,
数据表描述:"当从低切换到高时,用户应在应用PWM信号之前允许1毫秒的延迟。 这是电压稳定所需的时间。"
1.如果在没有观察到此正时的情况下出现电机不移动的现象,则IC中估计的是哪种情况?
2. 如果出现上述现象,是否可以通过将nSLEEP信号转低来实现休眠模式,或者操作不确定?
此致,
Toshi