This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:驱动一个小的低电流步进电机

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834, DRV8880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/650839/drv8834-driving-a-small-low-current-stepper-motor

部件号:DRV8834
主题中讨论的其他部件: DRV8880

我正在尝试使用DRV8834驱动一个小型步进电机。  此电机具有48欧姆的绕组电阻,用于在4V电压下工作。  峰值电流应小于100mA。  我们是微步进,8倍步进,微步进动作小,然后在整个步进边界处出现大跳。  当我观察电机绕组的电流时,它在每个PWM周期中变为零,而不管步骤如何。  如果我可以减少固定关闭时间,我假设PWM可能会在电流变为零之前再次打开。  是否有更适合此小型电机的驱动器?  我看着DRV8880,对Tourque DAC设置感兴趣,这是否是配置IC以驱动较小电机的方法?  很抱歉,我不知道此电机的绕组电感或每步的度数。  我正在使用一个相当弱的步进驱动光圈数据表,我将使用attach.e2e.ti.com/.../VP_2D00_9610_2800_www_2900_-specification-_2800_optoskand151023-hunter170726_2900_.pdf</s>2800 2900280015.1023万17.0726万2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想纠正我的上述说法。 我再次查看了电流波形,对于低于全刻度40 % 的电流设置,绕组电流将在每个PWM周期中归零。 对于相对较高的电流(高于IPK的40 %),绕组电流在步骤中的所有PWM周期中保持正电。
    我真的想将波纹电流降低为平均电流的百分比,也许是一直缓慢衰减?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    是的,您可以使用慢速衰减并尝试一下。 另外,您对Rsense有什么帮助? 您的全刻度电流设置为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luis;
    我正在以10欧姆的电阻运行约40mA的满量程。
    谢谢
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我们目前也没有错过任何步骤。 我们在电流稍低的情况下错过了步骤。 让我困扰的是电流的快速衰减,导致锯齿波形一直变为零。 我通常会看到一个小PWM波纹在一个显著的直流电流上。

    接下来我可能会尝试慢衰。