请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8834 主题中讨论的其他部件: DRV8880
我正在尝试使用DRV8834驱动一个小型步进电机。 此电机具有48欧姆的绕组电阻,用于在4V电压下工作。 峰值电流应小于100mA。 我们是微步进,8倍步进,微步进动作小,然后在整个步进边界处出现大跳。 当我观察电机绕组的电流时,它在每个PWM周期中变为零,而不管步骤如何。 如果我可以减少固定关闭时间,我假设PWM可能会在电流变为零之前再次打开。 是否有更适合此小型电机的驱动器? 我看着DRV8880,对Tourque DAC设置感兴趣,这是否是配置IC以驱动较小电机的方法? 很抱歉,我不知道此电机的绕组电感或每步的度数。 我正在使用一个相当弱的步进驱动光圈数据表,我将使用attach.e2e.ti.com/.../VP_2D00_9610_2800_www_2900_-specification-_2800_optoskand151023-hunter170726_2900_.pdf</s>2800 2900280015.1023万17.0726万2900