请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8321R 主题中讨论的其他部件:DRV8323,
我有兴趣将此部件用于功能要求相似但电压要求不同的多种应用。 第二个应用具有100V输入电压要求,该要求高于部件的最大60 Vin。 我了解FET供应与零件供应的耦合,因为浇口的充油泵。 我的问题-是否有办法将其分离,并使用具有自己的充电泵的外部100V栅极驱动器芯片转至更高电压? 我不想独立运行带有外部FET驱动器的系统,即我想要DRV8323的HW功能集,但希望FET驱动器是外部的,以便提高工作电压。 理想的解决方案是相同的芯片,没有板载FET驱动器和充电泵,但我可以看出,这种芯片并不存在,对吗? 如果存在另一个部件,请告诉我,我可以解决。 如果没有,是否有人试图解决这个问题?
罗斯