This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8321R:将应用电压延长至100伏

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/651150/drv8323r-extending-the-application-voltage-to-100-volts

部件号:DRV8321R
主题中讨论的其他部件:DRV8323

我有兴趣将此部件用于功能要求相似但电压要求不同的多种应用。 第二个应用具有100V输入电压要求,该要求高于部件的最大60 Vin。 我了解FET供应与零件供应的耦合,因为浇口的充油泵。  我的问题-是否有办法将其分离,并使用具有自己的充电泵的外部100V栅极驱动器芯片转至更高电压?  我不想独立运行带有外部FET驱动器的系统,即我想要DRV8323的HW功能集,但希望FET驱动器是外部的,以便提高工作电压。 理想的解决方案是相同的芯片,没有板载FET驱动器和充电泵,但我可以看出,这种芯片并不存在,对吗? 如果存在另一个部件,请告诉我,我可以解决。 如果没有,是否有人试图解决这个问题?

罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ross:

    没有容易的解决办法。 可能有一种方法可以使用DRV8321R驱动外部栅极驱动器。 使用这种技术的一个例子可在以下网址找到: www.tij.co.jp/.../tiducr6a.pdf

    许多概念相似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是我所想做的,看起来很直接了当。