请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8703-Q1 您好,
在查看表6.6 中DRV8703的数据表时,它表示SPI总线的最小时钟周期为100ms,这似乎非常慢,这是否为拼写错误? 这可能是最长时钟周期吗? 我没有听说过SPI总线运行速度不能超过10Hz。 如果我读错了,请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
在查看表6.6 中DRV8703的数据表时,它表示SPI总线的最小时钟周期为100ms,这似乎非常慢,这是否为拼写错误? 这可能是最长时钟周期吗? 我没有听说过SPI总线运行速度不能超过10Hz。 如果我读错了,请告诉我。