This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:SPI总线的最小时钟周期

Guru**** 2366860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/659374/drv8703-q1-minimum-clock-period-for-spi-bus

部件号:DRV8703-Q1

您好,

在查看表6.6 中DRV8703的数据表时,它表示SPI总线的最小时钟周期为100ms,这似乎非常慢,这是否为拼写错误? 这可能是最长时钟周期吗?  我没有听说过SPI总线运行速度不能超过10Hz。  如果我读错了,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    感谢您指出此打字错误。 单位应为"ns",而不是"ms"。

    这将在下一次数据表更新中更正。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认!