请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8842 大家好,
客户使用DRV8842驱动24V/2A直流电机。 其原理图位于附件中。
I0引脚连接到MCU。 Isen针脚对地短路。 V3PVOUT引脚连接到VREF引脚。
数据表中的7.3 3电流调节显示了此信息,并且正确无误。 nFault针脚为高电平。
PPAD的29引脚是浮动的。
当输入信号输入到IN1引脚和IN2引脚,但没有任何输出信号时。
您是否会查看客户的示意图并就客户的问题提供一些建议?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)