This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:DRV8842无输出信号

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/658483/drv8842-no-output-signal-for-drv8842

部件号:DRV8842

大家好,

客户使用DRV8842驱动24V/2A直流电机。 其原理图位于附件中。  

I0引脚连接到MCU。 Isen针脚对地短路。 V3PVOUT引脚连接到VREF引脚。

 数据表中的7.3 Tm3电流调节显示了此信息,并且正确无误。 nFault针脚为高电平。

PPAD的29引脚是浮动的。

当输入信号输入到IN1引脚和IN2引脚,但没有任何输出信号时。

您是否会查看客户的示意图并就客户的问题提供一些建议?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    VCP和V3P3OUT处的电压是多少?

    如果它们看起来正确(VCP = VM + 10V和V3P3OUT = 3.3V),则请在无负载的情况下测量输出。

    针脚22处的电压是多少? 它是NC (未连接),但似乎存在连接。

    针脚21和20处的电压是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    好的。 感谢你的帮助。 我将与我的客户确认。