This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:即使所有调节器工作正常,也无栅极输出

Guru**** 2363320 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/650995/drv8302-no-gate-output-even-when-all-regulators-are-working-fine

部件号:DRV8302

我已为DRV8302制作了一个分路板,并已根据以下示意图将其连接到试验电路板上:

e2e.ti.com/.../Circuit.pdf

使用24V电源为DRV8302通电并在EN_gate引脚上输入5V后,我看到GVDD上的电压为10.8V,AVDD引脚上的电压为6.7V,DVDD引脚上的电压为3V。nFAULT引脚显示2.5V,nOCTW引脚显示4.8V。 但是,即使我在相应的INH_X和INL_x引脚上应用5V,所有GH_x和GL_x引脚都显示0V。 可能是什么问题? 我还通过禁用降压转换器和过电流保护进行了检查,没有任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rishav,

    您如何测量这些针脚? 您是否可以在范围内检查它们? 此设备需要遵循电源顺序。 请查看数据表中的7.4 部分。
    您电路上的连接如何? 您能否分享您的设置图片? 谢谢。