请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8302 我已为DRV8302制作了一个分路板,并已根据以下示意图将其连接到试验电路板上:
使用24V电源为DRV8302通电并在EN_gate引脚上输入5V后,我看到GVDD上的电压为10.8V,AVDD引脚上的电压为6.7V,DVDD引脚上的电压为3V。nFAULT引脚显示2.5V,nOCTW引脚显示4.8V。 但是,即使我在相应的INH_X和INL_x引脚上应用5V,所有GH_x和GL_x引脚都显示0V。 可能是什么问题? 我还通过禁用降压转换器和过电流保护进行了检查,没有任何变化。