This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667EVM-CT:我是否可以将此驱动程序与超声波配合使用?

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667, PGA460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/658496/drv2667evm-ct-can-i-use-this-driver-with-ultrasounds

部件号:DRV2667EVM-CT
主题中讨论的其他部件:DRV2667PGA460

大家好,

在我的项目中,我必须使用两个压电传感器(一个是传输器,另一个是接收器),以便使用超声波的飞行时间来评估它们之间的距离。
其目的是使用DRV2667EVM驱动发送器以与压电共振频率相同的频率生成波形(我想使用前两个40kHz的Piezos,随后使用两个400kHz的压电)。
我可以将此驱动程序用于此范围吗?
我知道DRV2667EVM用于蜂鸣器,但理论上,超范围压电的刺激与蜂鸣器的刺激相同。
请帮帮我。
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luigi,

    DRV2667 (和其他压电触感驱动器)设计用于触觉频率,最大带宽为~20kHz,在50Vp时无负载驱动。 您将需要一个超声波驱动器来执行此应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,非常感谢您的帮助。
    您能为TOF应用推荐一款最大带宽为1 MHz的超声波驱动器吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想你应该看看PGA460。 我不是这些设备的专家;我参考的是 这篇E2E文章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!