请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2667EVM-CT 主题中讨论的其他部件:DRV2667, PGA460
大家好,
在我的项目中,我必须使用两个压电传感器(一个是传输器,另一个是接收器),以便使用超声波的飞行时间来评估它们之间的距离。
其目的是使用DRV2667EVM驱动发送器以与压电共振频率相同的频率生成波形(我想使用前两个40kHz的Piezos,随后使用两个400kHz的压电)。
我可以将此驱动程序用于此范围吗?
我知道DRV2667EVM用于蜂鸣器,但理论上,超范围压电的刺激与蜂鸣器的刺激相同。
请帮帮我。
非常感谢。
。