主题中讨论的其他部件: DRV1.0975万, DRV8308
我喜欢DRV1.097万芯片,因为它集成了换向,电流限制等,从而缩短了开发时间。 但是,由于我的BLDC电动机(Maxon EC6)的时间常数非常小,我们的最终应用需要驱动多达100个此类小型电动机(我们将执行30或50 个电动机驱动器/PCB)。 我更喜欢使用较高的输出PWM频率,以便获得平稳的驱动电流(平稳的驱动和较少的热量生成/更高效)。 我的问题是:输出频率与电动机电气时间常数的经验法则是什么? 是否有一个与DRV1.097万类似的具有更高输出频率的集成芯片(DRV1.097万数据表中规定正弦输出为25KHz PWM频率)?
电机时间常数= 9微秒
下面列出了电机信息:
1标称电压V 12
2空载转速rpm 6.34万
3无负载电流mA 29.8
4额定转速rpm 4.68万
5标称扭矩(最大连续扭矩) mNm 0.425
6额定电流(最大连续电流) A 0.268
7失速扭矩mNm 1.7
8停转电流A 0.97
9最大效率% 69
特性
10端子电阻相位至相位W 12.4
11端子电感相位至相位MH 0.118
12扭矩恒定mNM/A 1.75
13转速恒定转速/V 5460
14转速/扭矩梯度rpm/mNm 3.85万
谢谢!
洪