This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.097万:具有片上换向功能的类似芯片,使用霍尔传感器,但具有更高的输出PWM频率

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/650138/drv10970-similar-chip-with-on-chip-commutation-using-hall-sensors-but-with-higher-output-pwm-frequency

部件号:DRV1.097万
主题中讨论的其他部件: DRV1.0975万DRV8308

我喜欢DRV1.097万芯片,因为它集成了换向,电流限制等,从而缩短了开发时间。  但是,由于我的BLDC电动机(Maxon EC6)的时间常数非常小,我们的最终应用需要驱动多达100个此类小型电动机(我们将执行30或50 个电动机驱动器/PCB)。   我更喜欢使用较高的输出PWM频率,以便获得平稳的驱动电流(平稳的驱动和较少的热量生成/更高效)。   我的问题是:输出频率与电动机电气时间常数的经验法则是什么?   是否有一个与DRV1.097万类似的具有更高输出频率的集成芯片(DRV1.097万数据表中规定正弦输出为25KHz PWM频率)?

电机时间常数= 9微秒

下面列出了电机信息:

1标称电压V      12
2空载转速rpm      6.34万
3无负载电流mA 29.8       
4额定转速rpm      4.68万
5标称扭矩(最大连续扭矩) mNm 0.425       
6额定电流(最大连续电流) A 0.268       
7失速扭矩mNm 1.7       
8停转电流A 0.97       
9最大效率%      69
特性       
10端子电阻相位至相位W 12.4       
11端子电感相位至相位MH 0.118       
12扭矩恒定mNM/A 1.75       
13转速恒定转速/V      5460
14转速/扭矩梯度rpm/mNm      3.85万

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对DRV1.097万的关注。 我觉得如果电动机的时间常数小于100 usec,那么您肯定希望PWM率高于25 kHz。

    您是否需要一个非常好的解决方案? 如果没有,请查看DRV1.0975万,它允许您选择25 kHz或50 kHz PWM率。

    如果您确实需要一个非常好的解决方案,您可以查看DRV8308。 这是一个预驱动器,但提供高达200 kHz的PWM速率。

    我希望上面列出的设备将为您的系统提供可能的解决方案。

    感谢您的提问!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    感谢您的推荐。  根据其数据表,我所拥有的电机不符合DRV1.0975万的预先申请。   我更喜欢感应换向解决方案,因此DRV8308工作正常,但我希望它也有驱动器输出。   我想在集成解决方案+ PWM频率要求方面可能没有太多选择。   如果您知道一些信息,请告诉我。   

    有关DRV8308的另一个问题是,TI的芯片上是否有任何辐射测试数据?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    遗憾的是,我们没有任何我能够找到的DRV8308的EMI数据。 如果您想在您的应用中对其进行评估,它们是器件可用的EVM。

    此致,

    Ryan