This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307:DRV8307在低于10 % 的占空比下不工作

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307, DRV8307EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/656359/drv8307-drv8307-is-not-working-at-duty-cycle-below-10

部件号:DRV8307
主题中讨论的其他部件:CSD1.8542万KCSCSD8.8537万NDCSD1.9538万Q3ACSD1.9538万Q2

您好,

我正在测试BLDC电机零件号  使用DRV8307的B773DA3C428D。 它在10 % 周围的所有工作循环中都能正常工作。 但在低于10 % 的情况下,它无法正常工作。 我无法理解这个问题。 PWM频率为20kHz。 我还尝试增加PWM频率,以检查IC是否需要任何最小Ton,但仍显示无法 在10 % 以下工作的相同行为。 请指导我解决此问题。 我们需要此驱动程序以12位分辨率(即4096步)从0 % 到100 % 进行操作(这是IC中可用的最大位数)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adesh:

    您能否说明DRV8307在10 % 占空比下如何无法工作? 即使您的PWM输入为5 % ,栅极输出是否显示10 % 占空比? 或者,您是否在FET的1/2 H桥接输出上看到10 % 占空比。

    如果您可以发送一个示波器快照来显示故障,它可以帮助我调试您的问题。 我想知道您的PWM信号,DRV8307闸极驱动输出之一的电压以及相应FET输出的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,James:

    输出端没有10 % 占空比电压。输出如下所示。 请检查波形。

    在波形中,

    黄色= WHSG

    粉红色=WLSG

    绿色= PWM

    蓝色= W

    在这两个波形之间,输出将持续更改为第二个波形,如下所示。 在第二个波形中,您可以看到WLSG在一段时间内变得较高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adesh,您好!

    感谢您的示波器镜头。

    我在工作台上使用了DRV8307EVM,并且能够看到4 % 周围的占空比。 这由板上的PWM发电机控制,该发电机在该占空比时停止。 频率为30 kHz。 DRV8307应能在10 % 占空比以下工作。

    以下是一些有助于调试的建议:

    1)对照DRV8307EVM原理图检查您的设计,以查看是否已正确配置器件。
    2)缓慢降低占空比,同时观察示波器以检查信号如何消失的性质。 一种可能性是您使用的FET具有太大的栅电容,并且FET在小占空比下不会打开,因为没有足够的时间让栅充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    我查看EVM原理图。 我们使用了MOSFET CSD1.8542万KCS,而EVM使用了CSD8.8537万ND。 相比两者的栅电荷,CSD1.8542万KCS的Qg=44nC,而CSD8.8537万ND的Qg=14nC。 我在@10 % 占空比工作时观察了门电压和输出的波形。 当PWM启动时,最初从IC提供栅极输出,但半桥输出不是PWM,这反过来表示MOSFET无法在该占空比中打开。 观察到的另一个问题是速度和PWM的关系对于恒定负载而言不是线性的,这种情况不应该发生。 我认为这也可能是MOSFET开关延迟所致。 如果我错了,请纠正我。 因此,问题与MOSFET有关。

    当占空比低于4 % 时,您也遇到了问题,对吗?

    但即使我们使用了新的MOSFET,我们也会遇到这个最小工作循环的问题。 您是否可以推荐任何比CSD8.8537万ND更好的MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adesh,

    您的推理听起来正确。

    CSD1.9538万Q3A和CSD1.9538万Q2在4.3 NC上具有栅极电荷。 这些对您有效吗? 如果不是,请使用其中一个部件号提交E2E帖子,并向我们的MOSFET团队寻求建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这些将对我们有效。 谢谢你,James。