主题中讨论的其他部件:, CSD1.8542万KCS, CSD8.8537万ND, CSD1.9538万Q3A, CSD1.9538万Q2
您好,
我正在测试BLDC电机零件号 使用DRV8307的B773DA3C428D。 它在10 % 周围的所有工作循环中都能正常工作。 但在低于10 % 的情况下,它无法正常工作。 我无法理解这个问题。 PWM频率为20kHz。 我还尝试增加PWM频率,以检查IC是否需要任何最小Ton,但仍显示无法 在10 % 以下工作的相同行为。 请指导我解决此问题。 我们需要此驱动程序以12位分辨率(即4096步)从0 % 到100 % 进行操作(这是IC中可用的最大位数)。