This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:使用FET复用器/解复用器设置IPEAK和IHOD

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110, SN74CB3Q3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/649638/drv110-setting-ipeak-and-ihold-with-a-fet-mux-demux

部件号:DRV110
主题中讨论的其他部件: SN74CB3Q3253

您好,

我们的计划是为DRV110设置IPEAK和Ihold,并使用SN74CB3Q3253 (双路4选1 FET复用器/解复用器)。 此器件配有3.3V电源,允许切换电压高达5V。 因此,我有以下问题:

在给定电阻器切换到这些引脚时,如何计算保持和峰值引脚处的电压? 我想确保电压不会上升到开关的5V限值以上。


第二个问题是有关齐纳二极管的串联电阻的计算。 数据表中有公式5,表示Rs取决于VsmaxDC。 如果我查看DRV110的计算电子表格,我可以看到一 个参数是“vs,min (V)”来选择电阻Rs。 什么是正确的数据表或电子表格?

谢谢,致以最诚挚的问候

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

    感谢您的到来!

    1)您是否担心保持或峰值引脚上的电压大于5V? 如果是这种情况,您应该可以在不进行测量的情况下保持正常。 该零件通过向保持和峰值引脚提供恒定1V电压,然后测量它向保持和峰值提供的电流来确定Ihold和IPEAK。 因此,对于大于66.67k (典型值)的保持/峰值,在保持和峰值引脚处测量的电压将为1V。 一旦达到66.67k (典型值)以下,您就达到了可提供给RHOLD / Rpeak的电流限制,这些引脚上的电压开始下降。 由于峰值/保持引脚的电流输出到达其峰值66.67k,因此对于小于66.67k的电阻器,您不会看到IHOLT/IPEAK增加。 因此,总的来说,您应该没问题,因为您将在这些针脚上看到接近1V的最大电压。 我有零件的一些数据来显示我所说的内容(Vpeak与Rpeak相同):

    2)这是一个有帮助的捕获Patrick。 对于方程式5,我建议使用vs (min)。 通常vs (max)和vs (min)足够接近它不会有很大影响的地方,但在您的情况下,它可能会有影响。 该公式设置您的当前下限,因此您应该使用Vs下限(如果您查看表6.3 ,建议的最小电源电流为1mA,该公式中使用)。 如果您在该公式中使用vs (max),任何小于vs (max)的电压都将导致您的供电电流小于1mA。

    更好的方法可能是使用两个单独的公式获得一系列电阻器。 使用Rs (min)=(vs (max)-15)/3mA和Rs (max)=(vs (min)-15)/1mA之类的值。 例如,假设您有vs (max)= 18.5V,vs (min)= 17.5V。 使用我提到的公式Rs (min)= 1.166k,Rs (max)= 2.5k。 假设我们选择Rs = 1.5千,因为它介于两者之间。 我们可以使用I =(VS-15)/Rs返回计算所选电阻器的总电流。 使用该公式,Imax =(Imax 18.5 - 15)/1.5k = 2.33mA,Imin =(17.5 - 15)/1.5k = 1.66mA。 通过使用这些公式,我们选择了R,使我们在Vs (max)和Vs (min)的推荐操作条件之间保持不变。

    我刚才提到的唯一问题是,如果您的vs (max)和vs (min)之间的距离非常远,您可能最终会出现一个不可用的范围。 但是他们必须要有超过1V的距离才能看到这些公式不起作用。

    希望能有所帮助!

    Kevin Schmidgall

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    感谢您的详细解释。 是的,我之前担心保持和峰值引脚的电压水平,但现在一切都正常。  您对这两个引脚如何工作的解释将是数据表的一个很好的补充。

    对于第二个主题,我怀疑哪一项是最好的。 我的Vs范围为18V...32V。 因此,对于1mA至3mA的给定静态电流范围,没有电阻器的解决方案。 有什么办法以廉价解决这一问题的想法?

    我只看到一 个额外的外部齐纳二极管/电阻级总线,这对于1mA至3mA的电流范围来说相当困难。   例如 ,如果我为DRV110提供12伏(或  小于15伏的电压),那么它的电流消耗是多少?  在此ctrrent中,我将添加门荷的平均电流(例如 0.3毫安)。 在保持在15V以下时,我假设总电流流入DRV110。

    感谢您的支持,

    最好的餐厅

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick,

    这是一个令人感兴趣的输入电压范围如此之广的问题。 首先想到的是使用宽输入电压降压调节器将宽范围调节到一个电压。 可将其调节至16V或更低至15V。 无论电压为18-32V,电磁阀和DRV110及电磁阀都将始终看到一个电压。

    在最后一段中,您是否尝试了解当齐纳未夹紧时DRV110的电流消耗,以便您可以确定DRV110功能允许的绝对最小电流是多少? 当将万用表与Vin = 12V串联时,我测量的平均电流为450uA (带电磁阀作为负载),330uA (无负载)。 我不建议尝试达到绝对最低的要求。 随着电流限制电阻器的变化以及零件之间的电流消耗,您可能会进入意外的操作范围。 如果你使用我上面给出的公式,你得到的是5.667k的Rs (min)。 如果我尝试使用18V电压,我会得到一个Iin =(18-15)/5.667k = 529uA。 因此,在32V时,您可以使用3mA,在18V时,您可以使用529uA。 您可以用它进行测试,并确定这是否足够您使用,但您超出了建议的工作范围,因此我会检查所有情况(Vin夹紧在15V附近,电流调节在您期望的位置,等等)。

    此致,
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,

    感谢您的支持。

    我将尝试使用外部电阻器/齐纳级(请参见图片)。 在18V电压下,我略微违反了1mA电流规格。

    此致,

    Patrick