主题中讨论的其他部件: SN74CB3Q3253
您好,
我们的计划是为DRV110设置IPEAK和Ihold,并使用SN74CB3Q3253 (双路4选1 FET复用器/解复用器)。 此器件配有3.3V电源,允许切换电压高达5V。 因此,我有以下问题:
在给定电阻器切换到这些引脚时,如何计算保持和峰值引脚处的电压? 我想确保电压不会上升到开关的5V限值以上。
第二个问题是有关齐纳二极管的串联电阻的计算。 数据表中有公式5,表示Rs取决于VsmaxDC。 如果我查看DRV110的计算电子表格,我可以看到一 个参数是“vs,min (V)”来选择电阻Rs。 什么是正确的数据表或电子表格?
谢谢,致以最诚挚的问候
Patrick