This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:用于48 V板电压的3相BLDC预驱动器

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/657452/drv8302-3-phase-bldc-pre-driver-for-48-v-board-voltage

部件号:DRV8302

您好,汽车驾驶员专家,

正在寻找3个小时。 BLDC预驱动程序,用于48 V环境中的新开发。

DRV830x 驱动器是否 适合48 V电源? 我觉得 有点不确定,因为  
DRV830x数据表提供  65 V的绝对最大电源电压 和 的电源电压
高达  60 V。我们通常在应用中使用1.5 系数作为 最大值之间的一般规则  
电压和额定 电压,对于大于的48 V电源,为72 V
DRV830x的绝对最大额定值。 这里是否有任何问题?

此致,

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    只要您计划在48 V的电压下操作设备,就不会出现问题,但建议的电源电压上限固定为60 V

    关于您的72 V要求,我认为我们需要考虑实际发生这种情况的风险,并决定1.5倍的安全系数对您的系统是否合理。 DRV830x在您的设计中在大于60 V的电压下工作的可能性有多大? 它是连续工作还是在48 V电源上瞬时为72 V? 如果您有72 V瞬变电压,则可能有一些方法可以在您的设计中抑制这些瞬变电压至60 V。 如果是连续操作,则可能需要使用某种电源电路来调节72 V至48 V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    我明白你的观点,这一点得到了很好的考虑。 由于我们的客户在汽车行业,因此您可能知道电源电压会有很大波动,我们的客户需要1.5 因数来满足电源范围的要求。 但是,对于此项目,我尚未收到有关48 V标称电压所需电源范围的任何具体信息。 TI是否有任何参考或未来计划,以汽车形式提供48 V额定电压? 目前,我们正处于早期开发阶段,我正在寻找一款可兼容的预驱动程序,我可以从它开始。 这是您可以推荐的吗?

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    感谢您的反馈。 现在你说它是用于汽车的,我理解这一要求的原因。 我会向我们的系统团队推荐此设备,以获得可能的下一代IC。

    如果您正在寻找用于早期开发/概念验证的设备,我认为我们的任何一款60 V DRV83xx设备都应该足够。 我们将来可能开发的用于更高电压的任何设备都将具有类似的功能和接口。

    请在您需要使用72 V设备的时间临近时,在我们的论坛或TI.com上查看我们是否提供了72 V设备。

    您是否有我们的现场销售代表或应用程序工程师为您提供支持? 它们还可以帮助您了解最新的产品发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    好的,感谢您提供信息。

    此致,
    John