请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8302 您好,汽车驾驶员专家,
正在寻找3个小时。 BLDC预驱动程序,用于48 V环境中的新开发。
DRV830x 驱动器是否 适合48 V电源? 我觉得 有点不确定,因为
DRV830x数据表提供 65 V的绝对最大电源电压 和 的电源电压
高达 60 V。我们通常在应用中使用1.5 系数作为 最大值之间的一般规则
电压和额定 电压,对于大于的48 V电源,为72 V
DRV830x的绝对最大额定值。 这里是否有任何问题?
此致,
John