This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8321R:DRV8323H的硬件电流限制不起作用

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RH, DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/650257/drv8323r-hardware-current-limit-not-working-with-drv8323h

部件号:DRV8321R
主题中讨论的其他部件: DRV8323

您好,

我正在使用DRV8323H运行BLDC电机,采用6x PWM配置。

我能够成功地运行电机。达到所需的速度。 现在问题是电机的电流极限。

我正在使用3个0.001ohm的电流感应电阻器来进行电流感应,作为增益为40的驱动器的参考。

我尝试在VDS和DVDD之间连接18K电阻器(这是最大电流限制),但当我握住电动机轴时,电动机停止(电动机消耗大约12安培的电流,所需限制大约为40安培)。

然后,我在 VDS和DVDD之间连接了一个0欧姆,这将禁用电流限制。 即使在这之后,电机也不消耗电流(即使电机消耗约12安培的电流,当轴保持停转时也是如此)。

电机绕组 电感为0.004mH,电阻为0.1 欧姆。 我目前正在使用7kHz的PWM。 我希望PWM频率不会限制电机的电流。

请建议如何提高驱动程序的电流限制。

Shivu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shivu,您好!

    您是使用自己的主板还是修改了BOOSTXL-DRV8323RH?
    如果是您自己的,您能否提供DRV8323RH周围的电路示意图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DRV8323.pdfHiRick,

    我附上了示意图。

    电容器值如下所示。

    c10-> 22uf

    C11-->0.1 uf

    c12-->1uf

    C13-->47nF

    c14-->1uf

    如果您需要更多信息,请告诉我。

    此致,

    Shivaraj.N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Power-Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    添加该问题的更多详细信息。

    今天我发现,当电机上的负载增加时,VCP和VM上的电压会波动。 这是否会影响电流限制?

    我没有为MOSFET使用任何安全电路,因为DRV8323具有所需的全部安全功能(原理图已附在上一个接线柱上)。

    已交叉检查INHx和INLx引脚处的输入信号,并且输入正确。 当电机停止运转时,没有来自DRV8323高端驱动器( GHZ )的PWM输出。

    我们正在使用的电流感应电阻为1mOhm (我在上一篇文章中没有提到)

    由于我们的项目时间已经不多,我们现在正处于危急状态,因此请尽快向我们建议解决方案。

    期待您的反馈。

    此致,

    Shviaraja.N.