主题中讨论的其他部件: DRV8323
您好,
我正在使用DRV8323H运行BLDC电机,采用6x PWM配置。
我能够成功地运行电机。达到所需的速度。 现在问题是电机的电流极限。
我正在使用3个0.001ohm的电流感应电阻器来进行电流感应,作为增益为40的驱动器的参考。
我尝试在VDS和DVDD之间连接18K电阻器(这是最大电流限制),但当我握住电动机轴时,电动机停止(电动机消耗大约12安培的电流,所需限制大约为40安培)。
然后,我在 VDS和DVDD之间连接了一个0欧姆,这将禁用电流限制。 即使在这之后,电机也不消耗电流(即使电机消耗约12安培的电流,当轴保持停转时也是如此)。
电机绕组 电感为0.004mH,电阻为0.1 欧姆。 我目前正在使用7kHz的PWM。 我希望PWM频率不会限制电机的电流。
请建议如何提高驱动程序的电流限制。
Shivu